This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040:有关 REF5040的问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565097/ref5040-questions-about-ref5040

器件型号:REF5040
主题中讨论的其他器件: REF5025

尊敬的:

我们在 PT100温度 检测 电路中使用 REF5040、现在需要解释一些问题:

1.我们发现从开通到稳定需要大约30秒,这是正常的吗?

2、示波器输出电压的最大值为4.08V、误差约为0.4%、大于0.1%、您能解释一下吗?

3.我们在 PT100温度检测电路中使用 REF5040、您能验证以下原理图是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4699596

    1) 1) 10uF  输出电容时、REF5025启动时间约为1.5ms。 有关更多详细信息、请参阅数据表的图15。 对于 REF5040、我们预计它大约为2ms。 REF5040输出应在此时间内稳定至 FS 值的0.1%。

    30秒的导通稳定时间看起来非常奇怪。 您能否检查输入电源的启动时间。 是否在 NR/TRIM 引脚上使用任何电容器。 您能否共享输入电源和 REF5040输出的启动波形

    2) 2)我建议使用6位和1/2位万用表测量该值。 否则、您可以增加范围设置的平均值数量。

    除了初始精度规格外、电压基准输出可能会因焊接漂移效应、温度漂移效应、电路板应力而变化。 请确保遵循 REF50xx 数据表第8.1节中提到的焊料曲线、以保持较低的误差。

    3) 3)原理图看起来正常。 我认为 RL3201 与 原理图中的 PT100传感器相对应

    谢谢、此致

    Abhijeet Godbole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhijeet:
    感谢您的回复、我将按照您的说法对其进行测试。 再次感谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhijeet Godbole
    我的设计中使用了 REF5040来提供电压基准、
    这是一个令人困惑的情况、REF5040的 Vin 为5.0V、REF5040的 Vo 为5.0V (应该为4.096V、然而、无论有无负载电路、5.0V)、但是 ADC 的结果是正确的。
    plz 给我一些建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:4551715、

    您能否为我们提供原理图或更多数据、以便为您提供更好的帮助?

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在原理图的一部分、REF5040的 Vout 在 原理图的其他部分未使用、希望给我一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路对我来说很好。 您能否在启动期间为我们提供 VIN 和 VOUT 引脚的示波器截图? 另请尝试卸下 R38并检查问题是否仍然存在。