This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1:bq20z65-R1上的 PFSTATUS 4000:0000

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567362/bq20z65-r1-pfstatus-4000-0000-on-bq20z65-r1

器件型号:bq20z65-R1

我有一个电池是从客户处退回的、用于进行永久故障状态的故障分析。 PF 状态字节为4000和0000。 用于评估的 GUI 指出这是 保留位、但 bq20z65-R1技术参考指出该位指示在设置另一个 PF 位(PFVSHUT)后电池关断。

首先、这是该状态位的正确定义。

第二、如果该位是保留位、那么该位置位意味着什么。 如果它是 PFVSHUT、在什么情况下可以在任何一个 PF 状态寄存器中都没有设置其他 PF 位的情况下导致该位被置位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次查看 bq20z65-R1的 PFStatus1信息、并意识到之前引用的 PFVSHUT 位实际上位于已保存的 PF 标志1下。 如果我正确理解了这一点、当 PF 标志被置位时、该位被置位、然后电池进入关断状态。 这是否意味着 PFSTATUS1中的 RSVD 位在 PF 标志1中设置 PFVSHUT 时置位?

    如果是这种情况、那么我现在有两个电池、在 PFStatus 和 PF 标志1中设置了此位且没有设置其他位的情况下、这些电池已被退回。 在这两种情况下、电池的电量都很低、足以将电池置于 CUV 中的安全状态下。 这是什么导致 PFVSHUT 位被置位了吗?

    同样、电池返回时 PFStatus1为4000、PFStatus2为0000、PF Saved Flags 1和2读数相同。 尝试正确理解这一点、以便向客户解释。 如果能帮助理解这一点,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您的假设是正确的。 看起来电压下降得很快、一旦低于"Flash Update OK Voltage (闪存更新正常电压)"设置、它就不会再更新 PF 标志或记录任何其他条件。

    如果 将"Flash Update OK Voltage (闪存更新正常电压)"设置为高于3500mV 的值、则可以增大此值、以便 将来有更好的机会记录事件的详细信息。

    Swami