This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100 Panasonic CR123A 化学电池

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592101/bq35100-bq35100-panasonic-cr123a-chemistry

器件型号:BQ35100

您好!

我们计划将 bq35100与包含7个主要 CR123单元的字符串 Panasonic CR123A (https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/AAA4000/AAA4000C285.pdf)配合使用。  

我在 Battery Management Studio 中找不到合适的化学物质。 获得正确化学成分的最佳方法是什么? 我已经放电了电池单元的数量、并且可以将此数据发送给您、如果它有帮助的话。

提前感谢您的支持

此致

Dmitry Baranov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、
    您需要向我们发送您的单元格、以便为您生成化学 ID。 我给你发送了一个朋友邀请.. 同时、您可以对存在的主电池使用任何 Panasonic chem ID。 您将在什么模式下使用监测计? EOS?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    该电池为二氧化锰、因此我们计划在 SOH 模式下使用监测计。
    您需要多少个电池来生成化学 ID?
    从俄罗斯向美国运送电池并不容易...
    是否可以在我们的实验中进行必要的测量? 有没有指南?
    另一个选择:我的同事将于6月在芝加哥、他们可以通过美国邮政向您发送单元格。

    谢谢
    Dmitry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Dmitry

    如果您要在 SOH 模式下使用它、那么我们必须为它生成一个 chem id。 如果您无法从俄罗斯发送邮件、则可以在6月通过您的同事发送邮件。 chem id 生成 过程需要大约6-8周的时间、但不幸的是、这不是一个可以自我实现的过程。  

    请回复我的电子邮件以获取邮件详细信息。

    谢谢
    Onyx