This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:此器件(和/或 LM5051)是否可用于实现理想的桥式二极管电路

Guru**** 2588755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587419/lm5050-1-can-this-part-and-or-the-lm5051-be-used-to-implement-an-ideal-bridge-diode-circuit

主题中讨论的其他器件:LM5051

我必须在标称值为50或60Hz 时整流14.5Vac (+10/-15%)的交流电压。

目前、我在电桥配置中使用4个双肖特基二极管(共阴极)。

我使用的是组合电流为70A IF (avg)的极低 VF 二极管。  实际上、对于电流散热器、
长期平均电流高于50A 会将散热器温度升高到100°C 以上
(25°C 环境温度)。

相反、我想构建一个完整的 MOSFET H 桥。

可以使用 LM5050和/或 LM5051将4组 MOSFET 转换为4个理想二极管吗?
我希望每个 MOSFET 都将并联。

假设我的所有 LM5050 (和/或 LM5051s)均由20V 的电压源单独供电、
 产生的电流、但使用电流相对较低的电桥、
低反向泄漏电流 和极低 VF 肖特基二极管。  [具有足够的电容
半个周期之间的压降小于100mV -平滑电容为5 x 1000uF]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    不可以、LM5050和 LM5051不适用于理想的电桥。  偏置和导通时间 注意事项。  

    Brian