This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109:峰值电流与 Vdd

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591908/lm5109-peak-current-vs-vdd

器件型号:LM5109

客户想知道峰值(拉电流和灌电流)与 Vdd 之间是否存在曲线图?

H/L 栅极驱动器中的阻抗/RDS (on)如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将进一步研究这种特性数据的可用性、尽管在大多数情况下不收集此类曲线。 数据表中峰值拉电流/灌电流的典型值是 在 VDD = VHB = 12V、VSS = VHS = 0V 条件下测得的。 一般趋势是随着 VDD 的增加、电流峰值会更高。 我还将向设计人员咨询 RDS (on)值。

    请留出一个或多个工作日、以便我们查找此数据。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您的耐心等待。 我已经检查了该器件的峰值 Iout 与 Vdd 特性数据、但我们没有该器件的可用峰值 Iout 与 Vdd 特性数据。

    关于 Rdson、室温下的下拉电阻器的直流 Rdson 典型值为4欧姆、上拉电阻器典型值为6欧姆。

    此致、

    Daniel