This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps63031:输出不稳定取决于启动输入电压?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591243/tps63031-unstable-output-depending-on-starting-input-voltage

器件型号:TPS63031

我的设计使用单节纽扣电池3V 和 tps63031。 我的目标是从3V 电压开始运行、然后下降、直至电池耗尽。 初始条件处于升压模式时、输出电压似乎不稳定。

使用电压发生器、我可以使用3.4V 或更高的起始电压来实现输出电压稳定性、但使用3V 时、输出电压会反复地从2.5V 变为3.3V。 当电压下降时、功耗也在30mA 至60mA 之间变化。

突发模式下的预期电流消耗为30mA、睡眠模式下的预期电流消耗为5mA。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经回答了 Darren 关于这个问题的问题。
    您能否尝试使用额定电流更高的电感器测试电路、我建议选择额定电流最小为1A 的电感器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina,感谢他的建议,但这并不能达到目的。

    我们尝试了一些低至48m Ω 的电感、升压模式下的输出仍然不符合预期。 它可能与低功耗模式更相关? PS_SYNC 路由到接地。