This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:TPS2492在施加负载时关闭

Guru**** 2412110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565069/tps2492-tps2492-switches-off-when-load-is-applied

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTTCSD

您好!

我将 TPS2492用作可插入电源的直流/直流转换器的浪涌电流限制器。

电源电压(VIN)为28V 至42V
要充电的总电容为4000uF。
转换器消耗的最大电流为15A

该电路可以很好地在开始时为电容器充电。

但是、当启用直流/直流转换器时、MOSFET 将立即关闭。
我不明白为什么 TPS2492关闭负载。
转换器在启动时仅消耗大约1A 的电流。

以下是测量:

CH1:输入电流(VIN 处、使用电流探头进行测量)
CH2:FLT_N 信号(具有高达3.3V 的上拉电阻器)
CH3:计时器电容器电压
CH4:MOSFET 栅源电压


当转换器启动时、VIN 和 VOUT 电压保持稳定。

当我将计时器电容器从3.3nF 增加到10nF 时、该电容器上的电压在 MOSFET 关闭之前仅达到1V。
如何在计时器电容器达到4V 之前关闭 MOSFET?

启动转换器时、为什么要降低 MOSFET 的栅源电压?
在这种低功耗下、MOSFET 不应有功率限制。

我已附加 Excel 计算。

是否有关于如何运行系统的建议?


此致、Florian

e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_A.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    我们 尝试 在24小时内回答您的 e2e 问题、但由于假日季、这可能会有轻微延迟。 我会在星期五之前给你回复我的评论/反馈/建议,但我明天就要出发:-)提前感谢 你的理解。

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    让我们看看我们是否可以解决这个问题。 以下是我的一些评论/建议:

    1) 1)上面的波形似乎存在振荡/噪声、尤其是电流本身。  导线本身具有电感、振荡上的 di/dt 可能足够大、从而在 VIN 和 SENSE 引脚上产生较大的差分电压信号。 这将导致干扰性跳闸(增加/降低栅极电压)。 该解决方案可能与在感应线路上添加 RC 滤波器一样简单(如下所示)。 我们有一份应用手册讨论了这个问题。 您可以在 ti.com/hotswap =>单击"技术文档"选项卡=>单击"建议的应用手册"部分下的"处理热插拔应用中的系统瞬态"。 尤其是、请务必阅读第3节(第10页)、其中介绍了令人烦恼的旅行。

    2) 2)栅极关断后、根据所提供波形上的电流外观、仍有电流流入系统。 FET 可能已损坏、但我不确定。 电流是从热插拔控制器输入端测量的、Rsense 电阻器之前的电流吗?  

    3) 3)我查看了计算器工具、并注意到建议 的压摆率在 最大和最小值下均为 N/A 通常、在极低 SOA 裕度设计中、dv/dt 电路可能不适用 、因为 FET 可能会因 称为"尾电流"的现象而受损。 我建议 添加更强的 SOA FET、类似 CSD19536KTT 的 FET 可能更适合此设计。

    4) 4)您是否能够提供与我们的器件相连的所有元件的原理图? 此外、如果您可以提供另一个波形、探测 VIN、VOUT、VGATE、IN 和 Vtimer、 好极了。 如果您只有4个探头、则捕获两个示波器快照、使用前4个信号触发栅极的下降沿(如顶部的波形)、然后互换 Vtimer 的 VIN。 原理图和新提供的波形 可能有助于我们弄清问题的原因以及解决方法。  

    Florian、请尝试执行我的第一条评论、看看这是否解决了问题。 我不确定是否会这样,但值得一试。谢谢你的耐心和享受你的周末。

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis:

    我将在下面以蓝色添加我自己的答案。

     

    此致、Florian

    您好、Florian、

    让我们看看我们是否可以解决这个问题。 以下是我的一些评论/建议:

    1) 1)上面的波形似乎存在振荡/噪声、尤其是电流本身。  导线本身具有电感、振荡上的 di/dt 可能足够大、从而在 VIN 和 SENSE 引脚上产生较大的差分电压信号。 这将导致干扰性跳闸(增加/降低栅极电压)。 该解决方案可能与在感应线路上添加 RC 滤波器一样简单(如下所示)。 我们有一份应用手册讨论了这个问题。 您可以在 ti.com/hotswap =>单击"技术文档"选项卡=>单击"建议的应用手册"部分下的"处理热插拔应用中的系统瞬态"。 尤其是、请务必阅读第3节(第10页)、其中介绍了令人烦恼的旅行。

    我将尝试您的建议来抑制振铃。 遗憾的是、我目前的设计中没有 RC 滤波器。 我将在开始重新设计该板时添加它。

    2) 2)栅极关断后、根据所提供波形上的电流外观、仍有电流流入系统。 FET 可能已损坏、但我不确定。 电流是从热插拔控制器输入端测量的、Rsense 电阻器之前的电流吗?  

    是的、电流是在检测电阻器之前测量的。

     

    3) 3)我查看了计算器工具、并注意到建议 的压摆率在 最大和最小值下均为 N/A 通常、在极低 SOA 裕度设计中、dv/dt 电路可能不适用 、因为 FET 可能会因 称为"尾电流"的现象而受损。 我建议 添加更强的 SOA FET、类似 CSD19536KTT 的 FET 可能更适合此设计。

    我已经看到了建议的 MOSFET CSD... 以前。 但我只有 A DPAK 空间。 与此同时、我发现了 IPD082N10N3G、它的 SOA 比 IPD034N06N3G 稍好。 通过这个、我可以从计算器中获得 dv/dt 值。

    4) 4)您是否能够提供与我们的器件相连的所有元件的原理图? 此外、如果您可以提供另一个波形、探测 VIN、VOUT、VGATE、IN 和 Vtimer、 好极了。 如果您只能使用信号。 如果您只有4个探头、则捕获两个示波器快照、使用前4个信号触发栅极的下降沿(如顶部的波形)、然后互换 Vtimer 的 VIN。 原理图和新提供的波形 可能有助于我们弄清问题的原因以及解决方法。  

    在第一步中、我将尝试您从上面获得的建议。 如果我无法使系统运行、我将为您提供额外的测量和更新的原理图。

    Florian、请尝试执行我的第一条评论、看看这是否解决了问题。 我不确定是否会这样,但值得一试。谢谢你的耐心和享受你的周末。

    我可能需要一些时间来为您提供反馈、因为我必须在不久的将来使转换器运行。 因此、我已将器件的计时器引脚连接到 GND 以禁用过流保护、并且仅使用浪涌电流限制器功能。

    非常感谢您的详细帮助!

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis:

    我对电路板进行了重新设计:

    • 在分流电阻器上添加 RC 滤波器
    • 布局改进
    • FET 更强

    浪涌电流限制器现在完全正常工作!

    此致、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    真是个好消息! 我很高兴在这里提供了帮助,感谢您为您的项目选择我们的部件:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez