This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何将原电池化学 ID 添加到 bqStudio 中?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568637/bq35100-how-to-add-my-primary-battery-chemical-id-into-bqstudio

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们计划将 bq35100用于主电池组。 第一印象是、我下载了 bqStudio 以查看它是否在数据库中包含我们的电池。 电池不在那里、因此我想了解如何将我们使用的电池类型添加到您的数据库中、以实现正确的化学特性。

提前感谢您的支持!

此致

Teodor Vasile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vasile、

    尝试查看化学更新程序是否能为您提供帮助。
    www.ti.com/.../gasgaugechem-sw updateR&tisearch=Search-EN-Everything

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    所以我使用 bqStudio 1.3.54、但我没有任何硬件连接到计算机。 我刚刚输入软件并选择了"Chemistry (化学)"选项卡。 在这里,我选择了“从外部文件更新化学成分”。 。 。 "、然后选择文件 sluc261eo (我从您的网站下载)。 我收到一个错误、如下所示:"Chemistry programming failed! 错误代码= 1411"  

    请帮帮我。

    我还可以告诉您我们正在使用的主电池!

    等待您的回复!

    此致

    Teodor Vasile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Teodor、您好!

    您正在使用哪种电池? 是否有要共享的数据表? chem id 数据库中的锂原电池可能有足够接近的匹配。

    如果您可以共享电池的详细信息、我们应该能够看到数据基中已经存在的内容是否匹配良好。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我使用以下电池:Tadiran TL-5937 (Li-SOCl2)

    我们以自定义方式使用此电池。 两节串联电池、可使用 Tadiran HLC 1550提供的7.2V + A 脉冲电池。

    我们希望监控电池组的运行状况和寿命、因此、良好的电量监测计系统实施将有助于我们。

    我期待你的答复。

    我还想与您的一位电池电量监测计系统专家通话、讨论此类实施的不同方面。

    此致

    Teodor Vasile  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chem id 607可能是5937的理想选择。但是、考虑到您要添加额外的电池、您尝试使用电池的方式可能是一项挑战。 通常、如果它们是相同的并联电池、您可以调整设计容量以反映并联容量。 但是、由于这是与其他电池不同的电池、因此您可能无法简单地增加设计容量。 我将向您发送朋友邀请、以便我们可以离线讨论。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我对 lsh20 SAFT 也有同样的问题。 我在4S 配置中使用此单元。 化学数据库中是否存在任何等效项。

    此致