This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3691:查找最小输出电压和最大输出电压、即 Webench 中曾经存在的历史功能

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591765/webench-tools-lm3691-looking-for-vout-min-and-vout-max-i-e-the-historical-feature-that-used-to-exist-in-webench

器件型号:LM3691
主题中讨论的其他器件:TLV431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的客户想要学习 Vout 容差、但无法再找到 Vout 最小值/最大 值。

如何从工具中获取此信息?

谢谢!

/M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您始终可以在器件 D/S 中找到此关键信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    -请查看下面的设计人员情况并评论在 Webench 中添加此功能的可行性?
    谢谢。 /M.A.M

    "问题是:我需要一个高精度的3.3V 或5V 电源、因此我可以将电压用作微控制器中 A/D 的基准。
    无法在您的 WEBench 的选择参数中设置精度要求–因此、我必须打开 WEBench 建议的每个器件的数据表、以检查其是否足够准确、适合我的应用。
    在 WEBench 中添加输出精度作为选择参数将大有助益、不应成为复杂的实施任务。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否了解 ADC 需要3.3V 或5V 基准电压? 您必须从什么输入电压创建此电源? 除了基准输入、您是否还想将该电源轨用于其他任何用途?

    诸如 TLV431的专用参考 IC 更适合此任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    他需要为微控制器提供此电压,但*也*使用电源电压作为其内部 ADC 的基准电压的基础。 (节省 TLV431的成本)。
    那么、问题又回到了与 Webench 有关的问题。 您的想法?
    谢谢。 /M.A.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已提醒 Webench 团队注意此请求(我不在该团队中)、但它可能不像您想象的那样简单。 各种 IC 具有不同的精度规格-某些 IC 在各种温度或温度范围下、某些 IC 仅在一个温度或输入电压下、等等 将单个数字放入工具并不容易。

    无论 Webench 能做什么、我都能帮助您找到满足您需求的合适器件。 您需要什么输入电压、输出电压和输出电流? 您需要什么精度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    Webench 无法始终解决所有问题、例如在浏览解决方案时、BOM 成本有时为"不适用"。
    但是、如果可以包括 Vout 最小值/最大值、则至少一些精密器件可以显示/允许搜索这些参数。
    设计人员会进行注释
    "我认为 Webench 选择功能可实现为 Vo_low 和 Vo_High 限制。 然后由用户来设置其最大边界。 我听说此功能以前包含在 Webench 中。"

    也请转发至 Webench 团队。
    谢谢。 /M.A.M