This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:关于 TPS55332-Q1的最大输出电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55332-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568268/tps55332-q1-about-max-output-current-of-tps55332-q1

器件型号:TPS55332-Q1

大家好。
我现在要向客户介绍 TPS55332-Q1。
但我不知道是否能够在低于规格的情况下使用该产品。
所以、请告诉我。

<规格>
VIN:28V
VOUT:50V
输出电流:2A

)、我想知道它是否能够支持(2A 的负载电流。

很抱歉、我看错了。
但我认为数据表上没有计算公式。

请帮帮我们。

此致、
Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大的重点将是开关电流限制。

    将输入电压与输出电压进行比较、我们假设非常保守的低效率为75%。

    这将为您提供大约4.8A 的理论开关电流。 考虑到这一点、TPS55332-Q1应能够通过适当选择补偿值、输入和输出电容器、电感器、整流二极管、开关频率和软启动来支持该转换器配置。

    我建议在数据表的第8.2节中进行设计计算。 按照这些分步计算得出的设计应符合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    非常感谢您的回复。

    我有一点不清楚、因此我将向您提出其他问题。

    我们计算并尝试了功率级设计器的客户规格。
    (我对如何正确执行它有点担心)

    我是否可以从这个结果判断该规格是否可以满足?

    ※原因如下:内部开关电流峰值为5.7A (典型值)

    此致、

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您的应用以及您愿意使用22uH 电感器运行的事实、我将使用功率级设计计算器、并将开关频率降低至2.2Mhz、直至建议电感值恰好为22uH。

    根据功率级设计器的计算以及我在 TPS55332-Q1上方的帖子中执行的快速计算、应该能够处理这些规格。

    如果还有其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San。

    感谢您的回答。

    请允许我确认。
    也就是说、如果"L:22uH / Fsw:2.2MHz"、它是否可用于客户的规格?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议考虑使用较低的开关频率。

    降低开关频率有助于提高效率、并确保电路保持在开关电流限制以下且不会变得过热。

    尽管如此、开关频率是通过单个外部电阻器设置的、因此如果您的设计是2.2Mhz、并且确定较低的开关频率会更好、则这是一个相对简单的更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下规格中建议的目标频率是多少?

    <规格>
    VIN:28V
    VOUT:50V
    输出电流:2A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用您之前通过 Power Stage Designer 工具提供的22uH 电感器值、我建议从大约600kHz 开始。

    也就是说、这些工具为加快设计提供了指南。 物理实现将需要微调。 他们总是这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San。

    非常感谢您的回答。
    我们将听到频率、因为我的客户使用通信设备。
    我想建议一个尽可能接近目标值的频率。

    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将 TP55332 IC 用于 我的应用之一。 DC-DC 转换  器被设计成作为升压转换器运行、此转换器在8V 至18V 的输入电压范围内提供18.5V 稳压输出电压。

    我想知道补偿电路的值、这样在布局正确和补偿值正确的情况下、稳定性不会受到影响。

    我的电路详细信息:

    我的直流/直流转换器的工作频率为350kHz、

    输出电压为18.5V、

    所选电感器为22uH 功率电感器

    输出电容 为4.7uF x 3陶瓷电容器、

    输入电容器为4.7uF x 2陶瓷电容器。

    那么、电阻器和电容器的补偿值应该是多少、这样电路才能保持稳定?

    我尝试从数据表中进行计算、但无法做到。 您能告诉我们如何计算这些值吗?

    此外、我还看到该开关稳压器中的开关功率损耗非常高、是否可以进行任何调整以降低开关损耗?

    对于升压转换器的 EMI 滤波器计算、我们是否可以使用德州仪器的应用手册"AN-2162轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题"? 请给出建议。

    谢谢、此致

    Pratima V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pratima V-San。

    我是 Marubun 公司的 Masumi Sekiguchi

    (我是 TI 的代理人员。)

    此主题向您发布了有关 TP55332的问题、

    它在我过去发布的主题中。

    也许、您可能无法以发布方式收到 TI 的回复。

    因此、我们建议您重新配置另一个线程(注意无法收到答案的情况)。

    此致。