This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:周期计数

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567209/bq40z60-cycle-count

器件型号:BQ40Z60

您好!

在 BQ40Z60中、周期计数的预设值为90%。 这是否意味着它需要在记忆容量中看到90%的增量、例如充电至95%、放电至5%、或者它是否始终必须充电至100%?

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    周期计数的计算/增量需要超过其阈值。 监测计需要放电至10%以下、充电至90%以上(由用户定义)、以视为周期。

    下限阈值始终为设计容量的10%、但上限90%阈值可通过设置>> IT 监测配置中的 CCT 位配置为设计容量的90%或完全充电容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    谢谢。 也无法设置下限阈值。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    是否有办法提高10%的最低水平? 我们建议客户在剩余电量降至20%以下时更换电池、并使用外部显示屏将颜色从绿色更改为黄色再更改为橙色、以此为下划线。 如果他们遵循我们的建议、他们的电池永远不会计算一个周期。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert
    对于 CycleCount 的工作方式、似乎存在一些困惑。 周期计数百分比可以设置为0到100%。 您可以设置 CCT 位以选择它是0到100% FCC 还是0到100% DesignCapacity。 如果选择 FCC、则可导致 CyclCount 递增的 FCC 最低百分比为 DesignCapacity 的10%。 由于 FCC 发生变化、因此通过这种方法在内部设置最小电平。 选择周期计数百分比后、监测计会监测放电期间累积的传递电荷。 充电期间传递的电荷变化不会影响累积、并且不必在同一放电周期内发生累积。 累积传递电荷超过 FCC 或 DesignCapacity 的周期计数百分比后、循环计数将递增。 以下是几个示例。 假设我们设置了周期计数百分比和 CCT 位、以选择 FCC 的90%。 在这些示例中、我们将让 FCC = 1000mAh。 我们对电池组进行充电、使其充满电、然后对电池组进行完全放电。 从电池组中移除已通过的900mA 电荷后、CycleCount 会增加。 这应在大约10% SOC 点发生。 在第二个示例中、假设我们将电池组充电至满、并将其放电至50% SOC。 放电期间累积了大约500mAh 的传递电荷。 现在、将电池组充满电、再放电至50%。 在第二次放电期间从电池组中移除400 mAh 传递电荷后、CycleCount 会增加。 (第一个周期为500mAh +第二个周期为400mAh)这应在大约60%的 SOC 时发生。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的解释、这使其更加清晰、但又提出了另一个问题:

    例如、如果周期计数百分比设置为30%、FCC 是否意味着100%放电会导致3个周期计数? 在 FCC = 1000mAh、电池充电至100%的示例中、在700mAh、400mAh 和100mAh 的放电期间会计算出一个周期。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是我们的预期。