This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:电池电量耗尽时、系统可以#39;t 被激活

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569151/bq25504-system-can-t-be-activated-with-depleted-battery

器件型号:BQ25504

大家好、

我的客户正在评估 bq25504EVM。
我听说过、  在电池电量耗尽的情况下、加载 VSTOR 无法永远激活(加电)。
系统在加电时似乎需要大输入功率、但 能量源(bq25504的输入) 输出更小。

我认为这是可能的情况、 但我是否可以有您的意见?

此致、
雅丽塔/日本地区  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!  

    你有答案吗?  

    我一直在尝试使用此 BQ25504芯片设计一个简单的太阳能应用。 我在这里遇到了一些问题。 当我将一个大约3.7V 的满电池连接到 VBAT 时、我期望芯片内的 PFET 打开并将 VSTOR 短接到 VBAT 馈入负载(一个 MCU)。 但这种情况不会发生、PFET 也不会打开。 这是系统的工作方式吗? 或某处出错。  

    如果我从外部电源(可能是太阳能/电源)施加470mV 的电压、系统将开始调试升压并将电池连接到 VSTOR、即使我移除了外部电源、它也会保持连接、这是很好的。  

    您对此有什么建议吗?  

    此致、

    Roosbeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉迟到了。

    K. Yaita、

    VSTOR 上的系统负载将由输入提供、直到输入不再足够。 然后、电池将帮助为负载供电。 电池可以为负载供电、直到电压降至 VBAT_UV 阈值以下。 此时、内部 PFET 关闭。 此功能可防止电池过度放电。 该阈值通过电阻器在外部设置。

    Roosbeh、

    输入端需要有电压才能初始激活内部控制电路以打开 PFET。 单独插入 VBAT 不会打开 PFET。 连接后、可以断开输入、电池将为 VSTOR 上的负载供电、直到 VSTOR 降至 VBAT_UV 阈值以下。

    这似乎是您所看到的内容、也是器件的预期功能。

    -Joe