This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27426电池容量

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO, BQ27220, BQ27546-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570148/bq27426-battery-capacity

主题中讨论的其他器件:BQ27426BQSTUDIOBQ27220BQ27546-G1

您好!

我想将 bq27426用于10000 mAh 3.7V 电池。  

在数据表中,bq27426的最大电池容量为14000mAh (www.ti.com/.../BQ27426) ,但在文档 SLUUBB0第49页( http://www.ti.com/lit/ug/sluubb0/sluubb0.pdf )中,设计容量的最大值为8000mAh。 错误在哪里?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    您有 bq27426吗?  您可以测试此情况、将 EVM 连接到计算机、将3.7V 电源添加到 PACK+、PACK-、打开 bqstudio、然后尝试将容量修改为10000。 如果 bqstudio 提醒您该值超出范围、则意味着它不支持超过8000mAh 的电量。

    很抱歉、我没有 bq27426、因此我无法为您执行此操作。

    此致、

    Sammi Shang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:
    感谢您的回答。 我手头没有 bq27426、我想知道它是否可以在订购前支持我的电池...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    最大值为8000mAh、我使用 bqstudio、尝试为设计容量写入10000、但它提醒我超出了最大值。
    您对监测计有什么要求? 也许您可以选择另一个。

    此致、
    Sammi Shang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我使用的是10000mAh、3.7V 电池、我希望获得预编程的化学成分。 我需要通过 I2C 通信来使用设计容量对电量监测计进行编程。 bq27220也许是一个解决方案吗? 如果我知道没有学习周期,系统必须经过完全充电,然后经过完全放电周期才能正确配置电量监测计? 我只需要修改设计容量参数,还是需要更改更多参数?  

    感谢你的帮助。

    此致、Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    BQ27220是一款 CEDV 监测计、无需执行自学习周期、但正如您所说的、它需要经过完整的充电和放电周期来更新 FCC。 对于 IT 算法监测计、它需要自学习周期。 您可能需要修改设计容量、设计能量、锥形电流、终端电压。

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sammy、

    这是否意味着 bq27426最大值只能达到8000mAH、而不是 TI 网站上所述的14000 mAh?

    Rgds、
    公里/小时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的 bq27426设计容量只能设置为8000mAh、原因是 bq27426需要4个电池参数:设计容量、设计能量=(设计容量 x 设计电压)、终止电压和截止频率。
    对于您的电池盒、您的设计容量为14000mAh、这对于设计容量寄存器大小而言是可以的、 但如果设计能量寄存器大小限制为32767 mWh (14000mAh x 3.7V = 51800 mWh)、则其超出范围、因此我们需要将设计容量保持在8000 mAh 以内、其他参数没有问题。
    如果除了电池容量之外、我还能获得有关您的应用要求的更多信息、例如测量仪表尺寸或测量仪表通信控制器以及成本、我可以推荐使用 Impedance Track 技术的其他测量仪表。

    此致、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、

    终端应用是网络测试仪、下面是电池详细信息:

    电池组详细信息如下所示、
    3.7V 标称电压(最大4.2V)
    13200mAh 容量(6节电池并联)
    需要 I2C 读取/写入访问

    请帮助推荐。

    此致、
    公里/小时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KPK、

    我建议使用 bq27546-G1电量监测计、因为它可以满足您的设计容量要求和通信要求、而且该器件具有 bq27426所缺少的其他功能、例如内部短路检测和分页断开检测。 我还想说的是、在仔细检查 bq27426 TRM 第44、45页后、您可能可以使用 bq27426电量监测计、但您必须将设计容量值调整10、请查看此信息并查看 bq27546-G1功能。 感谢您在系统设计中选择 TI 器件、请随时发表您可能仍有的任何问题。
    此致、
    Haidar