This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2413:芯片在运行几个月后出现故障

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587333/tps2413-chip-fails-after-a-few-months-operation

器件型号:TPS2413

我们尝试将 TPS2413 IC 用于 UPS 电路。  电池电源为12V 电池(工作电压~13.6V)、主电源为15V。  

用于调节电池电源的(U4) TPS2413在运行几个月后会出现故障。  

我们在端子 A 和 BYP 之间有一个2200电容器、在芯片发生故障的情况下、我们能够通过放电电容器(将 A 短接至 BYP)来暂时恢复功能。  但是、一旦系统关闭所有电源并重新启动、系统将再次进入故障状态(始终打开)。  

如果我们用新 IC 替换 TPS2413芯片、系统将再次完全正常工作。  

到目前为止、我们已经建造了几百块电路板、它们表现出了同样的问题。  

我已附上我们的原理图。  

有人能帮助我们了解我们可能会发生什么错误吗?

e2e.ti.com/.../TPS_5F00_2413_5F00_V4_5F00_3.1Pg.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navead、

    只有 TPS2413发生故障、没有其他故障?  FET 是否正常?

    有几件事。  栅极拉电流标称值为290uA。  您的原理图显示了一个100k 电阻器将 Q2基极馈入 LED。  根据 LED 的不同、栅极上的负载将超过200uA。  C10也可能是一个问题。 快速关断持续约12uS、完成后、该电容器上的残余电压可能会再次使 FET 导通、从而进一步实现快速关断。  最好从设计中移除栅极负载、自然 FET Ciss 和 Crs 除外。

      当执行反向电流测试时、如果2A 栅极下拉电阻有效、请检查 C 电压。  它可能 超过 TPS2413的最大额定值、您需要在输出端使用瞬态抑制器来防止。  

    Brian