This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:基准电压过高

Guru**** 2457330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566957/tps53319-reference-too-high

器件型号:TPS53319

您好!

根据数据表、TPS53319 0.6V 基准在整个温度范围内的额定容差为1%。

我的客户在他开发的8块电路板上的室温下测量了0.615V 的电压。 即使 TPS53319EVM 也能显示更高的基准电压。

都不符合规格!

请检查并告诉我我们如何解决此问题。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans-Guenter、您好!

    当该部件处于输出电压分压器的闭环系统中时、FB 节点上的平均值显示在下图中。 此外、如果客户使用直流万用表测量 FB 节点处的电压、则可能会因万用表的电容而导致系统关断、并显示以下平均值。 请在 FB 节点处使用无源电压探头测量值、并注意开启 PWM 脉冲处的基准电压。