This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065-Q1:它们在输出端发现大约100kHz 的振荡。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586561/tlv62065-q1-they-found-about-100khz-oscillation-at-output

器件型号:TLV62065-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV62065

我们的客户正在考虑使用 TLV62065-Q1。

在 PWM 模式下、它们在输出端发现大约100kHz 的振荡。

我连接了它们的电路和波形。

请告诉我们为什么在输出端发现100kHz 振荡。

如果您需要 他们的图案布局信息、请告知我们。  e2e.ti.com/.../TLV62065_2D00_Q1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看与您的主题几乎完全相同的主题: e2e.ti.com/.../540514

    我通过搜索"TLV62065"找到它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑

    感谢你的答复。

    我们的客户尝试执行强制 PWM、但该振荡不会消失。

    我在强制 PWM mode.please 上附加了它们的波形、建议我们这样做。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的文档显示您使用的是4.7uH 电感器和2.2uF 输出电容器。 这些值与 D/S 建议值相差很远、因此不允许使用这些值。

    此外、由于纹波太小、很难看到上面的波形是100kHz 频率。 查看 SW 引脚可能会提供更好的指示。

    最后、使用电阻负载来检查这一点、因为电子负载可能会在这些波形上感应自己的一些频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑

     

    感谢你的答复。

     

    它们将检查电感器电阻为1uH、电容器和泄放电阻为10uF 的波形。

    SW 引脚的波形为3MHz 开关波形。

    请告诉我更多详细信息。

    它们是否需要在100kHz 范围内重新检查 SW 引脚?

     

    请告诉我们 在强制 PWM 模式下100kHz 纹波不消失的原因。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的波形未确认100kHz 仍然存在。 需要对原理图和测试设置进行这些更改才能确认这一点。

    客户是否计划使用4.7uH 和2.2uF? 不建议这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑

    感谢您的回复。

    我要求客户 获取   1uH 和10uF 的波形。

    当我从它们获取波形时、我会将其发送给您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLV62065_2D00_Q1_5F00_20170428.xls

    克里斯-桑

    感谢您的支持。

    他们执行了额外的测试。在评估板上的强制 PWM 模式下、可以找到.100kHz。

    我附加了它们与评估板一起使用的波形。

    您能否使用侧面的评估板检查此现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我可以检查这个。 您能否确认强制 PWM 模式情况下的 MODE 连接为高电平?

    此外、您能否将标记/文本张贴在 IC 本身的顶部? 此器件系列有多个版本、因此我可以确认您拥有哪一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位同事提醒我、该 IC 具有内置展频(时钟抖动)。 该抖动频率也发生在接近100kHz 的频率下。  此外、抖动在3MHz 载波的~100Hz 范围内传播开关频率。

    这很可能是您的纹波看起来像这样的原因、也是它不是理想的100kHz 纹波的原因-抖动电路会向上和向下分频以扩展开关频率以降低 EMI。