This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:充电电流不符合理论计算

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565098/bq21040-charging-current-not-as-per-theoretical-calculation

器件型号:BQ21040

我使用 BQ21040器件为具有以下硬件规格的锂离子电池充电。

输入电容:1uF/16V 陶瓷 X7R、10%容差

输出电容:1uF/16V 陶瓷 X7R、10%容差

RISET:1.2K (腐蚀性感应器、电流高达450mA)

RTS:10K、因为我不使用 NTC 功能。

用10K 上拉 CHG 引脚。

但实际上、电池的充电电流为214mA、对于1.2K 电阻器、该电流应为450mA。

请帮助我解决问题。

此致

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    您在哪里测量此电池充电电流?在您测量该电流时、电池的电压是多少? 如果电池升至4.2V 或接近4.2V、您可能处于充电曲线的恒定电压部分、该部分的充电电流目前从设定的450mA 充电电流缓慢下降至充电周期结束时的终止电流。 请参阅数据表的图7。

    另一个问题是、如果有任何其他连接到 VOUT 网络的电流可能会将充电器的剩余~240mA 电流从电池中拉出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么要使用10K 电阻器将 CHG 引脚连接到 VOUT。 它是充电指示引脚、通过其串联电阻将 LED 连接到它、或者在不需要使用时保持开路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于其系统、可能不需要可视指示器、但希望使用/CHG 引脚作为开漏逻辑指示器。

    消除 LED 可节省成本、功耗、 和布板空间、因此如果不是真正需要的并且只有控制器需要知道 bq21040是否正在充电、那么简单的上拉至 VOUT 非常适合在 bq21040充电时创建低电平有效逻辑指示器。