This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:如何对 BQ28Z610进行放电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z610EVM-532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591703/bq28z610evm-532-how-to-discharge-bq28z610

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我遵循了

如何将 https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/551498上提供的 bq28z610 EVM 与 EV2300结合使用、该套件设法为电池充电。

但是、当我移除电源时、我希望充满电的电池启动并继续为评估板供电、以便我可以继续使用 BQstudio 来监控放电。 我看到的是 I2C 连接断开、Bqstudio 无法检测评估板? 我的问题是、充满电的电池为什么不能用于提供使用评估板的电源? 我可以这么做吗?

如果不能、如何监控放电?

在我自己的 PCB 板上、当我尝试对化学成分进行编程时收到错误1470。 如何消除此消息?

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KPK、

     请阅读《用户指南》中的"参数设置"、并在更改与电池组匹配的设置后重试。

    参数设置
    默认数据闪存默认设置是为2节串联锂离子电池配置的。 用户应该更改
    通过|数据存储器|设置| DA 配置寄存器设置要匹配的串联电池节数
    通过清除1系列配置的 CCO 标志或将其设置为2 -
    串联配置。 这为设置提供了基本功能。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    错误消息1470如何?

    在我自己的 PCB 板上、当我尝试对化学成分进行编程时收到错误1470。 如何消除此消息?

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    在以下方面需要您的帮助:
    1.如何清除错误消息1470、我是否应该更改定制 PCB 板上的 IC?
    2.在 BQ28Z610evm-532板上、更新到最新固件后、我设法让它放电。 Thx
    3.我能不知道如何设置电压触发点? 我需要的是、当电压降至低于特定电压时、我希望触发 MCU。

    当电池电压稳定时、我注意到 BQstudio 无法通过 I2C 自动检测 BQ28Z610evm 电路板。 即使我让电池缓慢充电至3.2V (充满电)、重新建立连接的唯一方法是按下评估板上的 SW1。 但是、如果电池电压高于工作范围、我注意到 BQstudio 能够在检测到电源电压时自动检测 I2C 连接。 我想知道、是否有方法可以让它在不按 SW1的情况下自动检测。 主要原因是、在我的定制板上、如果要放置一个远程区域(人无法访问)、就不可能让某人按下 SW1来触发重新连接。 有什么建议吗?

    5.在 BQstudio 仪表板上,即使电池已完全放电,电量监测计也始终显示100%。 如何在完全放电时更新仪表板以显示0%?

    6.您是否有任何用户指南可以逐步显示我需要在数据存储器内容屏幕上更改的寄存器。 内部有太多未知参数、不确定要更改哪个参数。 例如:在"Data Memory"->"Protections"页面上、CUV、COV、OCC、OCD 的含义是什么? 有什么指南吗?

    7.在“校准”页上,当前校准值的含义是什么? 这是指负载电流还是充电电流?

    此致、
    公里/小时