This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:启动条件、电源单元的电流限制较低

Guru**** 2619075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590706/tps63060-start-condition-with-lower-current-limit-of-the-supply-unit

器件型号:TPS63060

使用 TPS63060为具有绿色 LD (7V/35-45mA)的激光驱动器供电

TPS63060需要90mA x 5V 的电源电压。 将电流限制设置为200mA 某些器件的行为就像一个快捷方式:电压下降到2.3V x 200mA。

某些器件在电流限制较高的情况下正常工作、但5个器件仍不工作。

我的问题:

是否可以通过将电流限制设置为低来破坏器件?

如何计算所需的电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS63060的开关电流限制大于2A。 因此、它能够在输入端将电流上拉至该电平。 这可能在启动期间发生、以便将输出电容器充电至工作电压。
    要对此进行调试、可以看到输入和输出电压以及电感器电流的示波器图。