This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:TLC5973卷绕

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569994/tlc5973-tlc5973-iled

器件型号:TLC5973

您好!

我需要解决一个紧急的客户问题,因为他的电压为7V 至8V,需要保持11mA 至20mA 的电流。

在这种情况下、如果他使用100欧姆电阻器、ILED 电流将超过20mA、这是允许的最大值。

如果他的电阻为110欧姆、则电流将略低于11mA:这一下限的原因是什么?

该器件能否以10mA 的电流正常运行?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Umberto、

    您能解释更多有关100欧姆/110欧姆电阻器的信息吗? 你把它们放在哪里?

    从数据表中、您可以使用下表设置 IOLC:

    此致、

    Kenneth