This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:TLV1117-50CDCYR 不工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592082/tlv1117-tlv1117-50cdcyr-not-working

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件: LM1117

您好!

我正在使用 TLV1117-50CDCY、TLV1117的输入 为12V、我必须具有5V 的输出。 但 我收到的输出为11.4V。

我按照数据表中所述计算两个电阻器的值、以获得5V 输出

请参阅下面的原理图。 在我的设计中、是否有任何错误需要注意具有所需的5V 输出?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能交换了周围的电阻器值。

    对于 TLV1117或 LM1117等稳压器、基准电压介于 OUT 引脚和 ADJ 引脚之间、而不是 ADJ 引脚和 GND 之间。

    对于5V 输出、Vref 电压为1.25V、ADJ 引脚电流为80uA、 将 R1 (从 OUT 引脚到 ADJ 引脚)设置为249欧姆、将 R2 (从 ADJ 引脚到 GND)设置为619欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能误读了您的帖子。

    如果您具有预设的5V 版本 TLV1117-50、则无需外部电阻器。 ADJ 引脚 变为 GND 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只需遵循数据表第12页给出的原理图(图9.基本可调稳压器)

    为了计算两个电阻器、我使用 了图10中的给定公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我移除电阻器并调整引脚 GND、结果正常
    我有5V 作为输出

    感谢您的帮助:)