This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:AN-2241 SM72445评估板

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445, SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564956/sm72445-an-2241-sm72445-evaluation-board

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件: SM72295

新年快乐...、

我正在进行新设计、并使用 TI SM72445EVM/NOPB 参考设计。 我有几个问题:

1) AN-2241 SM72445评估板 DOC 第7页上的邮票大小 SCH 太小、无法阅读。 我已放大 SCH、但所有部件号都模糊且无法读取。 您能不能提供我可以阅读的内容?

2) 2)有许多用"X"标记的"DNP"位置。 我不知道这些连接的终止意图是什么。 示例:U7、PIN 16、该网络上列出了两个"DNP"。 PIN 16应连接到哪里? R71应该连接到哪里? 我还想了解更多类似的"DNP"连接

3) 3) BOM 上有一些无法在相应制造商的站点上找到的器件:

L1电感器 μH μ H EFD-30内核1脉冲电子产品 PA2965.203NL

L2、L3扼流圈、滤波器2脉冲 PA2972NL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    很抱歉耽误你的回答

    DNP 用于"不填充"。 这些是组件的占位符、以防用户需要更改电路板的某些配置、但不常使用。 对于 U7、PIN16、SM72295的 OVS 功能不被使用、所以它通过 R49被下拉。 另一个示例是 U8的引脚14、16、18和20的去耦电容器。 它们通常不是必需的、但已添加占位符、以防万一。

    主电感器 L1是该设计的定制部件。 规格为20uH、50m Ω DCR、13A 峰值。 任何具有类似性能的电感器都应该这样做。

    我不确定这些扼流圈、但它们对于应用的基本操作来说是不必要的。

    此致、

    弗洛伦特

    我将附上 PDF 格式的 EVM 原理图和规格。 L1的工作表:

    e2e.ti.com/.../SM72445_5F00_EVM_5F00_Schematic-Prints.pdfe2e.ti.com/.../PA2965_5F00_XXXrevP4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 这在帮助我完成设计方面有很大的帮助。
    关于"不填充"的最后一个快速问题:对于 U7、引脚16等连接、唯一的连接是 R49接地。 我是否正确地假设? 我只想确保正确终止碎片化的"请勿填充"连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    您所指的引脚(器件 U7上的引脚16)是 OVS、这是过压感测输入。 它使用电阻分压器(R49作为底部电阻器、R46作为分压器的顶部电阻器)来设置输入阈值以实现过压保护。 如果您移除 R46、即"DNP"、这意味着它保持未组装、即该点没有组件、则过压阈值将是 Vdd 处的电压。 如果您希望将过压设置为不同的值、则可以根据需要更改 R49和 R46! 希望这对您有所帮助!

    注意:只要您看到"DNP"、您就可以选择在该点没有组件。 这些 DNP 点通常用于改变保护阈值或添加额外的电容器以帮助稳定电压。 本质上、它们只是增加了额外的灵活性。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、感谢您的回答、但我认为有些困惑。 评估板出厂时安装了 R49、移除了 R46。 我只是为您举例说明我在 SCH 上看到的情况。 在我看来、如果 R46被移除、OVS 会被拉至 GND。 我缺少什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难找到与主电感器规格完全一致的东西。 我到 Coilcraft 去找个地方。  与50m Ω 规格不匹配、但我认为它可以正常工作。 您能否查看器件型号并选择能够正常工作的器件?

    e2e.ti.com/.../Coilcraft-20-to-27-_B500_H-inductors.pdfe2e.ti.com/.../Coilcraft-20-to-27-_B500_H-inductors.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    你是对的。 OVS 引脚需要一个外部电阻分压器。 移除 R46后、系统工作的唯一方法是、如果在上述原理图中直接连接到 OVS 引脚的 VOUT 小于 VDD。 我建议添加 R46电阻器并调节电阻分压器、以便当电阻分压器的中间电压(连接到 OVS 引脚的网络)超过 VDD 时、系统触发过压保护。 这是用于过压保护的正确配置、但可以根据您的应用进行修改。  当 OVS (过压检测输入)检测到电压高于 VDD 时、OVP (过压指示器输出)会变为低电平(由于内部上拉)。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、

    这些电感器中的任何一个都应该正常工作。 您需要匹配的主要因素是电感器值、并确保电感器的额定电流足够高、以满足应用所需的电流。 如果您要匹配20uH、13A 峰值电感器、则这些电感器中的任何一个都应该工作。 当效率或功率耗散成为一个问题或者系统几乎不稳定时、电感器电阻变得更加重要。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我最终为我的设计完成了一个 PCB。 为了减轻电路板的损坏、我没有安装功率 FET 或变压器。 我这样做是为了完成测试。 我的设计遵循评估参考设计、唯一的区别是我为 CPU 设计了一个单独的+5电源、因此我可以监控一些事情。
    我有几个问题:
    -当我给电路板加电时、我应该看到 FET 栅极上有任何信号活动吗?
    如果是,什么可能导致缺乏活动? 逆变器未处于复位状态、我在 PCB 上提供了一个 LED、如果它尝试复位逆变器 IC、该 LED 将亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速问题参考您的评估设计:
    - Q7的栅极连接到 PIC 微控制器的 RB1,但固件控制 B1中没有任何内容。 该 FET 电路是否执行任何操作?