This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:帮助确定电感器和电阻分压器值

Guru**** 2867690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592134/tps65265-help-in-figuring-out-inductors-and-resistor-divider-values

器件型号:TPS65265

大家好、我需要一些帮助来确定电感器和电阻分压器值(用于电压设置反馈) 、以便使用2个 TPS65265器件生成以下结果:

 

--------------  判例 1 ------------

5V_IN->|

             |->0.85v @ 5A

              |->1.2V  @ 3A

             |->2.1V  @ 2A

 

5V_IN->|

             |->1.0V @ 5A

              |->1.5v  @ 3A

             |->1.8V  @ 2A

 

--------------  判例2 ------------

12V_IN->|

             |->0.85v @ 5A

              |->1.2V  @ 3A

             |->2.1V  @ 2A

 

12V_IN->|

             |->1.0V @ 5A

              |->1.5v  @ 3A

             |->1.8V  @ 2A


您能给我指出一种计算方法吗? 提供了参考原理图、以便更好地了解我需要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 webench 生成原理图。
    www.ti.com/.../toolssoftware
    然而、仿真是仿真、我们完全无法相信。
    由于 EVM 已经过验证、因此您可以比较 webench 原理图和 EVM 原理图、并仔细检查差异。