This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV:2个并联的 LM3406

Guru**** 2459680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3406, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568044/lm3406hv-2-lm3406-in-parallel

器件型号:LM3406HV
主题中讨论的其他器件:LM3406LM3409

我们需要驱动一系列具有3A 或更多或更少3.3V 电压的16个 LED。

我可以 并联使用2个 LM3406吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    您能否提供更多信息、例如输入电压和您的任何调光要求? 但简而言之、如果您具有良好的布局来最大限度地减少噪声耦合、则可以并行运行两个。

    但您可能还需要考虑 LM3409、因为它是一个控制器、可通过单个驱动器实现3A 电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、


    在与 Paulo 合作的过程中、我正在研究这个项目、我设计了一个电路、以便为一串具有 if= 3A 的 LED 提供驱动器。

    电路是我在下面发送的一个:

    为了控制输出、我在"控制"输入端施加5V 电压、LM3409 (EN)的引脚3、我的目的是在"控制"端施加5V 电压时打开 LED、并在移除该信号时关闭。 我需要进行切换的最大频率为30Hz、换句话说、我需要每秒打开和关闭 LED 30次。

    我不知道我犯了什么错误、但在 LM3409的引脚3上施加5V 电压("控制")时不会发生任何情况。

    您能不能给我任何提示电路中有什么问题?

    提前感谢、

    此致、

    Joaquim Gomes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joaquim、您好!

    当您将 EN 拉高并保持在该位置时、还是使用 PWM 信号时会发生这种情况? 如果是第一种情况、则可能存在一些制造/焊接问题、因为它应该打开并正常工作。 但是、如果是第二个、您可能不想使用 EN 引脚。 如果 EN 为低电平的时间足以使 VCC 放电、则它将进入低功耗关断模式、并且下一个 EN 高电平的响应将延迟。 在这种情况下、您可以使用 UVLO 引脚上的高/低信号(使用阳极在 UVLO 上的肖特基并将信号应用于阴极)、该信号的工作方式相同、只是它不会对 VCC 放电并进入低功耗关断模式。 则响应要好得多。 通常情况下、任何低于120Hz 的频率下、使用 UVLO 引脚都将更好地关闭。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我检查了所有焊接问题、一切正常、我不使用 PWM 调光、我只想将电路置于 CCM (连续模式)。
    我将 EN 引脚连接到 Vin、如下图所示。
    我为输入电压提供了15V 电压、仅用于测试、并连接了一个1欧姆电阻作为负载。
    如果用 EN 将电路加电至 Vin (15V)、则不会发生任何情况、我在所有节点中测量了电压、并以绿色写下了原理图。
    如果我断开 EN 引脚与15V 的连接并接地(0V)、然后在 Vin 上电时再次连接至15V、则电路会灌入大量电流、但我会将电流限制在250mA 以上或更低、以避免某些损坏。 在本例中、我测量您可以找到的红色电压。
    PFET 似乎从未打开、我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片丢失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joaquim、您好!

    两个想法:

    首先、LM3409的启动方式将使 FET 导通、直到达到最大峰值电流。 您的峰值电流设置超过250mA、因此您可能会钳制电源。 您的峰值电流设置似乎超过600mA。 如果您希望安全、可以设置电流限制、但我会使其至少为1A。

    其次、即使电源电流不受限制、600mA 左右的电流也只会在1 Ω 负载上产生大约600mV 的电压。 这绝不会将 COFF 充电至其1.24V 阈值。 因此、在您不限制电源电流后、它将仅在最大关断时间模式下运行。 为了实现正常运行、输出电压需要大于1.24V。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Clint、

     

    感谢您的支持和快速解答、但我仍有问题。

    为了使电路开始工作、我进行了一些更改。

    当 Rsns=0.4欧姆时、电流为 I=200mV/400mohm <=> I=500mA、不是吗?

    我更改了4.4ohm 电阻器的负载、现在我应该具有 Vo=500mA*4.4ohm <=>Vo=2.2V、因此大于1.24V。

    此外、我现在还将总电流限制在高达1A。

    在这种情况下、当我打开电源(15V)时、EN 引脚连接到 Vin (15V)、电源电压下降到或多或少的9V 并达到最大电流(1A)、PFET 永远不会打开、 负载上的电流接近零、PFET 变得很热。

    我看到的另一件事是、PFET 的栅极电压始终为正电压、接近15V、对于 PFET 的导通、我知道需要负电压。

    我不知道会发生什么错误。 您有什么提示可以帮助我吗?

     

    此致、
    Joaquim Gomes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joaquim、您好!

    LM3409实际上可调节峰值电感 器电流、因此您可以使用电流感应电阻器进行设置。 此外、IADJ 开路时、CSP-CSN 峰值电压将为250mV。 因此、您将峰值电流设置为625mA、平均输出电流将取决于电感器电流纹波。

    至于您看到的行为、听起来更像是可能损坏的东西。 您是否尝试更换过 IC 和 FET? 在早期测试中、可能有损坏的东西?

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、


    我已经用新的组件和4.4欧姆负载来破坏新电路。

    电路继续不启动、我不知道发生了什么错误。

    我建议向您发送我为您的噪声而构建的电路板、这是可行的吗?

    提前感谢。

    此致、

    Joaquim Gomes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joaquim、您好!

    当然、我可以看一下。 向我发送一个朋友请求、以便我可以将我的信息发送给您。

    谢谢、

    克林特