This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602-Q1:在 FPWM 和 AUTO 之间动态切换模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591925/lm53602-q1-switching-modes-dynamically-between-fpwm-and-auto

器件型号:LM53602-Q1

您好!

我想寻求紧急帮助。 到目前为止、我已经尝试过 FPWM 模式以获得恒定的开关频率、但现在我也认真考虑了自动模式、以便在轻负载下显著降低工作电源电流。

问题

  • 在 LM53602-Q1运行时、是否可以在 FPWM 模式和自动模式之间动态切换?
    • 我的想法是在重负载时使用 FPWM 模式以实现恒定开关频率、并在轻负载时使用自动模式以降低电源电流。 系统可以大致了解负载状态。
  • 如果正常、模式变化引起的瞬态响应将是怎样的? 是否可以估算输出端的过冲/下冲电压电平?

其他问题

  • 如何估算 FPWM 模式下流入 BIAS 引脚的最大电流? 我 µA µA 了比数据表规格更高的电流(47 μ A (典型值)、78 μ A (最大值))。
  • 与上述自动模式下的问题相同-如何估算流入偏置引脚的最大电流?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    请在下面查找我的意见:

    1.是的,可以在 FPWM 和自动模式之间动态切换。
    2.设备将等待几个周期并进入(<100US) FPWM 或自动模式。 如数据表的图32所述,转换过程平稳。 在自动模式下,您会看到输出电压比 FPWM 模式高一点,在转换期间也会看到同样的电压。

    3.在开环中测量偏置电流的方法是在偏置电源处连接5V 电压、将 FPWM 引脚连接到3.3V 电压、并将 FB 引脚设置为5.5V、以进行此测试。 您要测量的是闭环数据。

    4、与3相同。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安布雷什-圣、

    感谢您的快速反馈。 总之、在器件运行时、是否没有用于估算偏置引脚电流的公式或公式?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅科塔-圣、

    在 FPWM 模式下,在 FPWM 模式下,偏置电流通常在15mA 的范围内,在自动模式下,47uA 是典型值。 您在数据表中看到的是 FB 连接至5.5V (因此不进行开关)的规格。

    偏置电流要求是否是一个问题? 我想客户会对电源的 Iq 感兴趣,可以大致估算出 Iq。

    ----阿姆布雷什