This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:LM2678和 LP38692-ADJ 的问题级联

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38692-ADJ, LM2678, LP38692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591787/lm2678-problem-cascading-lm2678-and-lp38692-adj

器件型号:LM2678
主题中讨论的其他器件:LP38692-ADJLP38692

您好!

对于我们的一个应用、需要通过 单个12V 电源生成稳定的5V/4A 输出和3.3V/800mA 输出。 我已使用 LM2678 SIMPLE SWITCHER  生成5V/5A 输出。 该输出被馈送到 LP38692-ADJ 线性稳压器以生成 3.3V/800mA。 因此、现在我有 5V/4A 输出和3.3V/800mA 输出。 在没有提供任何负载的情况下、它为我提供了正确的输出电压。 但是、当我在500mA (10欧姆电阻器)等小负载下加载5V 电源时、 LP38692-ADJ 的3.3V 输出会大幅下降至接近0V 的位置、但5V 输出不会受到影响。 当我从5V 输出释放负载时、3.3V 会再次恢复。 对5V 输出施加更大的负载也会发生同样的情况。 在任一种情况下、5V 输出都不会受到影响。 请在下面查找我的电路。 我遵循了相应数据表上提到的设计指南。 请务必 为此提供帮助。

谢谢

Amila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amila、

    在2到4的本地连接 LDO LP38692输入的10uF capat,然后重新评估您的解决方案。
    您是否还单独使用5V 输入和800mA 输出测试了 LM28692?

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    LM2678SX 的5V 输出分为两条路径、即5V 4A 输出 和 LDO 输入。 最初、我在分支根部增加了一个额外的100uF 电容(靠近 LM2678SX)。 它没有解决问题。 然后、我将电容器重新放置在分支之后、靠近 LDO 输入端。 似乎解决了这个问题。

    相同的导通路径、距离不超过2cm、 重新定位电容器可解决问题!! 请帮助我们了解该问题。 它是否存在格式错误的去耦合?

    注意: 之前 LP38692 LDO 在5V 输入下工作正常

    谢谢

    Amila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amila,

    这里的问题是 LDO 没有去耦电容器,即使您将大容量电容器放置在距离器件2cm 的位置,它也完全无效。 您应该能够将去耦电容值减小到1uF-4.7uF。请确保去耦电容尽可能靠近 LDO 的 Vin 和 GND 引脚放置。 请遵循 LDO 数据表中提供的 PCB 布局指南。

    ----阿姆布雷什