This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:I2C VOL 规格

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591524/tps65094-i2c-vol-spec

器件型号:TPS65094

您好~

TPS650941 I2C 最大 VOL 阈值为0.4V、Apollo Lake I2C 最大 VOL 阈值为0.45V。

您能否检查 TPS65094x 规格是否符合或与 APL 规格相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们无法保证超出规格的器件的行为。 对于 TPS65094、建议 VOL I2C 信号的最大电压为0.4V。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速回复 Nastasha。
    如果不能保证这一点、是否意味着 TPS65094x 不能保证在最坏的情况下与 Intel Apollo lake SoC 配合使用?
    请帮助您再次确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiger、

    我将对此进行研究、下周早些时候我会再次与您讨论。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    I2C 规范(www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf -表9)显示 VOL 最大值= 0.4V、因此客户可能希望联系英特尔以确定英特尔是否真的超出了 I2C 规范。 同时、我们将检查我们的理论 VIL、因为该规格允许我们在1.8V 输入下高达0.54V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我们的理论 VIL 设置为0.45V

    更重要的是、0.45V 的 Intel 规范电流为3mA、1.8V 电源电压为600 Ω 上拉电阻。 CRB 使用1k Ω 上拉电阻。 因此、我们希望1.8mA 的 VOL 按比例降低、并且完全处于 VIL 的保证范围内。 鉴于英特尔所做的大量验证、我们不会期望这会成为问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Kevin。