This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ±15V 输出电压@ 750mA 需要通过电隔离从24V 输入电压生成

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1825A, UC1843, UC1846-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590768/15-vout-750-ma-needs-to-be-generated-from-24-vin-input-voltage-with-galvanic-isolation

主题中讨论的其他器件:UC1825AUC1843UC1846-SP

我需要一个输入电压介于  (18Vin - 34Vin)典型值24Vin  、输出电压(+15V @ 750mA 和-15V @ 750mA )和电隔离电源之间的电源解决方案。 请帮助我找到电源解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivakumar、

    您可以选择使用 UC1825A 并将其配置为正向转换器、UC1846-sp 并将其配置为推挽式转换器,或者使用 UC1843并将其配置为反激式转换器。 磁性元件供应商将设计满足您的隔离要求的磁性元件。