This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:SEPIC 设计、热电感器

Guru**** 2609585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592140/lm5022-sepic-design-hot-inductor

器件型号:LM5022

我创建了一个围绕 LM5022的1.5A SEPIC 转换器设计。 负载可能会变化、因为我使用反馈调节输出电压、但典型工作范围为24V IN、18.5V OUT、1.5A。  


我遇到了我认为我的功率电感器上温度很高的问题。 在1.25A、18V 电压下、我已经达到接近100C (或更高)、而开关 MOSFET 相对较冷。 这与4A SEPIC 参考设计有很大不同、其中 MOSFET 是最热的组件。

输出负载是一个驱动 LED 阵列的电流源、该阵列可以是连续的或脉冲的(这是大容量电容的原因)、并且效率良好、并且不会出现明显的发热。

这里可能会发生什么情况? 电感器饱和? 还有事吗?

e2e.ti.com/.../Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    电感器器件型号是多少? 您能否在适用的开关频率下量化铜(DCR)损耗和磁芯损耗?

    此致、

    Tim