This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340不升压

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587997/tps55340-does-not-boost

您好!

我有同样的问题、即输入电压为5-6V、输出电压为30V、输出电流为0.5A。

VIN 为6.3V 而不使用 Enalbe (0V)时、Vout 接近6V、当我将 ENABLE 设置为6.3V 时、Vout 开始振荡并快速升温。

是否有任何解决方案、我是否做了任何事情?

谢谢、Irene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irene、

     我们看不到您的帖子中包含的原理图或图片。  请单击"回复"按钮重新发送。  新文本框出现后、请确保首先单击"使用 RTF 格式"按钮、然后单击编辑器栏中的"文件附加"图标。 以连接原理图或图纸   

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    感谢您的回复。 正如我所知道的、二极管出现了问题。 但有一个问题、即即使转换器被禁用、输入电压为5V 至6V 时、输出电压也会持续打开...

    这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    输入电源通过高侧二极管到输出负载之间有一个直通导通。
    输出电压将等于或大于输入电压减去二极管压降。
    谢谢