This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电流测量-精密

Guru**** 2553320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591420/bq76940-current-measurement---precision

器件型号:BQ76940

您好!

我想了解有关 bq76940电流测量的一些信息。

1) 1)我是否需要设置一些位来激活满量程范围? 因为在数据表中、CC 输入电压范围为+-200mV、满量程范围为+-270mV。

计算 LSB、我们得到(540mV)/(2^16)= 8.23uV。 非常接近数据表中给出的值8.44uV。 因此、我假设满量程范围已激活。 在使用此范围时是否存在任何问题?

2) 2)是否有任何方法可以提高 bq76940的电流测量精度? 通常为其提供什么指导? 我们的系统是48V/50Ah、电流峰值为150A

我们考虑 了连接到其输入端(SRN/SRP)的 PGA、但我们不知道它是否可行以及如何控制它。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 是16位积分器。  I 位表示电流的符号否定。 正值为 CHG 电流; DSG 电流为负。

    满量程+/- 32000。  CC 270mV 的1LSB)/(2^15)= 8..23uV。   因此  、在建议的 CC 工作范围内、有+/- 200mV 的电压

    200mV/8.23uV ~ 24000个计数。

    此外、CC 是一个积分器(250ms)、对于快速瞬变或瞬时电流决策不会很快生效。  

    (2) SCD 阈    值为200mV ((RSNS=1)或100mV (RSNS=0)'、因此 Rsense = 1m Ω(.1%)时150A 要求的示例应是一个舒适的选择范围。  

    同样、OCD 阈值为100mV。  

    第8.2.2节中的 d/s 中有步骤程序

    希望这对您有所帮助、

    Vish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vish。

    感谢您的回答!

    短路情况的更多信息。 数据表上记录的绝对最大 SRP-SRN 输入为300mV。

    在这种情况下、我们仍然不知道系统的确切电流、但如果超过该值或有内部钳位电路来保护 SCD 比较器、输入是否会损坏?

    最大值是否为300mV、不会损坏还是另一个值?

    如果不是、您建议使用什么来保护 SRP-SRN 输入?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vish。

    您有信息吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    d/s 建议网络以保护 SRN/SRP 引脚杂散尖峰。 差分,测量范围的值为+/-300mV。

    SRN/SRP 输入绝对最大值为+3.6V 和-0.3。