This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25118:Cboot 的功能:值不正确会导致高电平 FET 冒烟。 IrDA、Micrograbber

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591811/webench-tools-lm25118-function-of-cboot-incorrect-value-causes-high-fet-to-smoke-irda-micrograbber

器件型号:LM25118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 支持:

我实际上是 FPGA/CPLD VHDL 和 Verilog 设计人员。 我接管了一个大部分时间都完成的电路板。 我继承了设计中已布局和布线的 LM25118部分。

我刚才在第一块使用 WebBench 为 LM25118生成的参考设计的电路板中找到了这些电路板。  

此设计适用于3A 时的12V 输出。 输入为12-36V。

为该设计供电的电源设置为25V/2A。  输出大约为0.2V、并且最终抽吸了 HB FET。 我检查了原理图、Cboot 的值不正确。 它应该是100nF、但它是180pF。 这是否会导致 FET 发生故障? 为什么?

此外:该参考设计为 Cinx X7R Kemet C0805C104K5RACTU ESR = 64、0m Ω、VDC = 50.0 IRMS = 1.64A 指定了一个100nF 电容器。 为 Cboot 指定的电容器是 Yageo X7R CC0805KRX7R8BB104、100nF VDC=25V IRMS =0.0A、我是否可以使用 Cinx 电容器作为 Cboot?  我有一些额外的器件。 什么是 IRMS?

请注意、是否有足够小的捕捉器测试引线可连接到其中一个引脚?  你能推荐什么吗?

非常感谢您的所有帮助和支持。

Jeff Cohen Hytorc 公司 美国新泽西州马瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    在 MOSFET 损坏并更改 CBOOT 值并更换 MOSFET 后、电路是否仍然正常工作? 较小的 CBOOT 值可能会损坏 MOSFET。 CBOOT 在高侧 FET 导通时为栅极驱动器提供能量。 例如、如果在 HO 信号为高电平时 HB 到 SW 的电压大幅下降、并将 FET 驱动到阈值电压以下但高于 HB 到 SW UVLO 阈值、则会导致 FET 具有较大的 RDSON、从而可能导致过热情况。 Yageo 电容器应该正常。

    通常情况下、不是直接在引脚上使用捕捉器、而是更容易在引脚附近焊接双绞线。 一旦双绞线在电路板上、就可以使用正常的示波器探针探测到该双绞线。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    非常感谢您的快速回复。 我能够更换电容器。 我需要帮助更换晶体管。
    这项工作应在星期一完成。 再次感谢

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    稳压器现在工作。 电感器输出之间的覆铜有一个短路、这两个短路  

    二极管和接地。 我能够切断覆铜。 非常感谢您的所有帮助。  

    Jeff