This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:电流感应引脚电压控制

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592196/webench-tools-ucc28070-current-sense-pin-voltage-control

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

对于基于 UCC28070的转换器设计、CS 引脚电压变得非常高、即大约70V。根据数据表、该电压为-0.5-7V。此处随附 waveform.please、建议我如何降低该引脚电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harijarani、

    您能否放大几个波形周期? PFC 电感器中的电流将以线性方式斜升、di/dt 由电感器上的电压除以时间得出、重新排列了方程式 V=LDI/dt。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Harij

    我认为这是我们一直在谈论的相同的仿真/问题吗?

    我认为之前仿真的主要问题是您交换了 CSA 和 CSB 信号-您能仔细检查一下吗-您可以使用我发送给您的原理图作为参考。

    如果无法正常工作、请向我发送您的最新原理图、我将尝试进一步进行调试。 我位于 colingillmor@ti.com

    此致

    Colin