This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:带用于无保护锂离子电池的 BQ24073充电器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589844/bq2970-with-bq24073-charger-for-unprotected-li-ion-cell

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ24073

您好!

我计划使用单个 Samsung INR18650 25R 锂离子电池为 PCB 供电、我将使用 BQ24073进行应用内充电。 电池不包含集成过放电保护、因此我想使用 BQ2970来停止电池放电、使其超过2.8V。 (我的印象是、我实际上不需要对这种类型的电池使用过放电保护、但希望更加安全)。

我能否简单地使用 BQ2970数据表中的推荐电路并将"PACK+"线路(即电池的+ve 端子)和"PACK-"线路分别连接到 BQ24073充电芯片的 BAT 和 VSS 引脚? 这样做是否会有任何问题需要考虑?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    是的、通过在电池和系统之间插入 bq2970、一旦发生故障、您可以停止电池过度放电。 请记住、DSG FET 将在 bq2970上打开、这将通过 PACK (系统 GND)断开电池 GND。 因此、请确保您仍然可以满足 bq2970数据表第9.4.3节中的 UVP 恢复条件。

    -mz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、非常感谢您的回答!