This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177A:输入电流不会随 Vin 的增加而单调降低

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590031/tps65177a-the-input-current-doesn-t-decrease-monotonously-with-the-increasing-of-vin

器件型号:TPS65177A
主题中讨论的其他器件:TPS65177

大家好、

请访问 attachment.e2e.ti.com/.../TPS65177.docx

谢谢你。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    我将看一下它并尽快返回给您。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案:发现问题是由于环路不稳定造成的。 之前的补偿电阻器 Rcomp 为130kOhm、需要调整为70kOhm。

    此致。
    Ilona