This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:高压引脚低压降

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592212/ucc28630-high-voltage-pin-low-voltage-drop

器件型号:UCC28630

我在控制器的高电压引脚上发现了一个小压降(2V 峰值)、在与 HV 引脚串联的输入电阻器上发现了一个大压降(100V 峰值)。 此外,我目前正在为电路的电压输入提供90Vrms 电压。 您能不能就为什么会发生这种情况提出任何建议。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    您能否发布您的原理图和波形?

    控制器和电源启动是否正常、或者您在尝试启动时会得到什么结果?

    在启动期间、HV 引脚将从交流电源(通常通过专用整流器)汲取一个小电流、用于为 VDD 电容充电的内部电流源。 外部 HV 电阻器(典型值200k Ω)通常会将电流限制为小于内部电流源可以提供的电流、尤其是在低输入电压范围内。

    因此、最初在 HV 引脚上看到相当低的电压是正常的、VDD 引脚充电电流将导致大部分输入电压在外部200k 电阻器上下降。 随着 VDD 上升、HV 引脚也应上升、因为 VDD 充电电流随着 VDD 上升而略有下降。

    当由100V 直流电源供电时、当 VDD 正在充电时、HV 最初为低电平(< 5V)。 当 VDD 上升、HV 也上升到大约18V、刚好在 VDD 达到15V 的启动阈值之前。在这之后、电流源关闭、HV 增加到接近输入电压电平。 在本示例中、由于 Vin 过低(低于85V AC 或120V PEAK 的交流 UVLO 上升阈值)、控制器无法启动、因此存在0.5s 延迟、VDD 放电至复位电平、循环重复。

    当 VDD 达到启动阈值~15V 时、内部 HV 电流源关闭、HV 引脚随后增加到 Vin (因为流入 HV 的电流很少或没有电流)、VDD 因控制器偏置电流而降低。 如果 Vin 足够高且未检测到故障、控制器将开始切换以对 Vout 进行充电、并通过变压器辅助绕组保持 VDD 稳压。

    如果您看到 HV 引脚一直处于低电平、并且 VDD 不在上升/充电、那么您可能在 VDD 上有短路? 或者、您已将其他一些外部电路连接到为其加载的 VDD。 这是不可能的、VDD 不能直接用于为和外部电路供电。

    我希望这有助于回答您的问题、如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、

    Bernard