This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:BQ27421-G1A 的 RA 值设置方法

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591134/bq27421evm-g1a-ra-value-setting-method-of-bq27421-g1a

器件型号:BQ27421EVM-G1A

亲爱的、大家好

" 3. GPC -优化室温和低温性能。 包括(2)。"
日志数据已上载到上述系统。
因此、由于存在问题、我对 bq27421-G1技术参考有两个问题。
第一个问题是关于 Qmax Cell 0公式。
"6.4.2.3.1 Qmax 电池0"
描述了以下公式。
Qmax (mAh)= Qmax Cell 0×设计容量/ 2^14
如果 Qmax Cell 0是默认值、这是否意味着值与设计容量相同?
在本例中、在 GPC_report 中
Qmax、mAh:233195
它是输出。
此值不匹配。
我应该考虑什么?

第二个是 Ra 的设置值。
以下值​​指定为 NewRa。

DoD Ra、m Ω
0 2.
0.111 2.
0.222 2.
0.333 5.
0.444 3.
0.556 3.
0.667 4.
0.778 5.
0.81 6.
0.841 5.
0.873 5.
0.905 6.
0.937 10.
0.968 26.
1 32.

找不到将其转换为用于从此值设置 R_A RAM 的值的表达式。
请告诉我这个方程式。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masami M、

    请阅读下面链接的应用手册以获取您的问题答案:
    www.ti.com/.../slua458.pdf
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Phil -San

    感谢您的回答。
    我已经阅读了这些材料。
    请告诉我以下公式。

    R [i]=基址 R +和(R_compressed [k]、k = 1。 I)* 2 ^增益、且 R [0]= Base R

    a. R_compressed [k]的具体公式是什么?
    B.我应该说什么是增益值?

    谢谢、Masami M.