This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:关于 FCC 限制位

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592014/bq27220-regarding-fcc-limit-bit

器件型号:BQ27220

你(们)好  

根据数据表 FCC 限制位,如果清除, 电池电量计可以学习 FCC 可以高于设计容量, 但根据我的理解,FCC 将始终小于或等于设计容量 (由电池制造商提供) ,具体取决于电池的阻抗。 如果我丢失了一些东西、请告诉我吗?  如果我的理解是正确的、那么如何能够比 设计容量更好地了解 FCC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、团队很亲切地进行了更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计通过累积合格放电期间通过的所有电荷来计算 FCC。 正确的做法是、假设电池制造商数据表中的设计容量是准确的、这不应超过设计容量。

    如果监测计累积的电荷超过设计容量中指定的值、您可以将 FCC 更新限制为不超过设计容量、也可以让监测计根据实际测量容量更新 FCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的更新。