This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:TPS61020将无法启动

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592130/tps61020-tps61020-will-not-start

器件型号:TPS61020
主题中讨论的其他器件: TPS61027

升压转换器故障
TPS61020、实际上是 TPS61027系列成员(固定5V 版本)
我已将其设计为新产品并构建了一些板

我仔细研究了数据表并遵循了设计指南、我完成了许多类似的设计、并认为自己在这一领域拥有丰富的经验

我的问题是、该部件根本不会启动到一个负载、该负载应完全在限制范围内

如果我在没有负载的情况下加电、则芯片启动良好、输出电压为5.0V 且干净、
如果我在启动后施加负载、一切正常、清洁5.0V 输出电压、提供全功率

负载是@400mA 的纯阻性测试负载、无外部负载电容
VIN 3.5 - 5V (在这个范围内没有注意到差异)、同样的 Vout = 5.0V

如果我在连接400mA 测试负载的情况下加电、设备将无法启动、我花了一天时间来尝试各种选项

注意:当负载大约为80-100mA 时、芯片将开始加载

输出电容器是一个与 MLCC 4.7uF 并联的高质量低 ESR 47uF 聚合物钽电容器
输入电容10uF MLSS


我尝试了 PWM 强制和自动加电、没有区别
我使用了输入和输出电容器、根据公式验证了电感器额定值、INd = 10uH、0.84A、0.2欧姆 DCR

我阅读了有关启动电流限制的区域、并知道我完全处于限制范围内

最后、出于绝望、我构建了一个具有一些 FET 的电路、这些 FET 在启动后应用100mS 的负载、它可以在400mA 甚至500mA (400mA 是最大目标值)下正常工作
我们不应该这样做(100mS 是任意的、不知道有多短的时间可能起作用、100mS 对该设计并不重要)

请提供任何帮助?