This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898EVM-730:PCB 布线(扇出)

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566232/bq25898evm-730-pcb-routing-fanout

器件型号:BQ25898EVM-730
主题中讨论的其他器件:BQ25898

您好!


我想知道在 PCB 布局上连接 BQ25898引脚的最佳方式是什么。

我使用的是 EVAL 板、但文档中的布局示例毫无用处、因为它们的分辨率极低。

问题1:

是否有方法可以获得高分辨率格式、以便我可以查看 IC 如何连接到评估 PCB 上?

问题2:

看起来、电感器的有噪声 SW (开关)信号通过通孔在电路板内部布线。 这是很难相信的、所以请解释为什么这样做、而不像 我预期的那样优先考虑并在顶层布置?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您提供您的电子邮件地址、我可能会为您提供布局指南。

    2.按照你要求的方式来做并不容易。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning Tang、

    感谢您提供布局指南文档。

    谢谢、
    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning Tang、

    我还能获得布局指南文档的副本吗? TI 选择不在 BQ25898或评估模块的产品页面上公开发布这些文档是否有特殊原因?

    谢谢、
    进行了比较