This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:VBAT 至 VSYS

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591936/tps65217-vbat-to-vsys

器件型号:TPS65217

未连接交流电源和 USB 时 ,系统只需 通过电池供电。

在这种情况下、它们是否需要 Vbat 和 VSYS 之间的外部开关?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,库拉

    感谢您发帖! 我稍后将向您回复一个答案。

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    TPS65217为 AC、USB、和 BAT 输入提供一个内部电源路径。 您能否提供更多有关您的系统的信息、以及您尝试通过 VBAT 和 VSYS 之间的外部开关实现的目标?

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-san

    感谢你的答复。

    我们想知道当交流和 USB 关闭时、VSYS 如何从电池获取电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉

    当交流和 USB 关闭时、系统不需要任何外部开关。 请参阅规格中的图10、如果未检测到输入电源、则启用后栅极控制、VSYS 由内部开关供电。

    Jay