This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:不带 RTC 的 TPS65910 PMIC_POWER_EN 信号(为 AM335x 供电)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592111/re-tps65910-pmic_power_en-signal-without-rtc-powering-am335x

主题中讨论的其他器件:TPS65910TPS65910AHiPaul、
我也遇到了这种问题。
我认为 U6A、R69和 C114不能满足这一条件(至少1ms)。因为我看到值 R69为1K、C114为0.01uf,我计算出 RC 延迟小于1ms。

现在、RTC_PWRONRSTn 通过 VDDS_RTC,连接10K 上拉电阻器、并在我改进的电路中将0.1uf 连接到 GND。 但 PMIC_PWR_EN 信号有时无法输出高电平。 为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以为此问题创建一个新主题并在帖子中复制此主题的链接?

    此主题帖位于 AM335x 的 Sitara 论坛中、但您的新问题是有关 TPS65910的问题、将自动放入正确的论坛中。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我为您拆分了主题。

    以下是原始主题的链接:
    e2e.ti.com/.../547771
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您在这个新主题中遇到的问题吗? 根据我的理解、您似乎在为 TPS65910A 器件加电时遇到问题。 如果您可以进一步解释这个问题、我可以进一步研究。

    此外、我还附加了一些与器件上电序列相关的参考。

    带 AM335x 的 TPS65910A 用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/swcu093e/swcu093e.pdf

    电源使能条件:

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为我的问题与 TPS65910 .beacuse 有关。我的问题是 AM335x PMIC_POWER_EN 有时无法输出高电平。 我的新主题是 e2e.ti.com/.../2177131