This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:RSNS 与 RCHG

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570680/bq40z60-rsns-vs-rchg

器件型号:BQ40Z60

RCHG 和 RSNS 中有哪一项用于控制充电电流?

我保持1500mA 的充电电流、电池电量监测计指示1600mA (也略有波动)、这可能是什么原因? 我是否应该研究 RCHG 或 RSNS 来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电器感应电阻器控制充电电流。 库仑计数器感应电阻器报告充电电流。 您可能会看到由于接地系统中的噪声或不平衡而导致的报告电流波动。 您可以在充电路径中插入电流表、然后检查实际充电电流是否波动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在情况很清楚。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我们仅校准 RSNS 电阻器(库仑感应电阻器)、而不校准 RCHG。 因此固件不知道我在电路中保留的 RCHG 的实际值是多少。 在这种情况下、RSNS 电阻器是否真正控制了充电电流值? RCHG 仅用于设置电流消耗的最终最大限制?