This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电量监测计在没有命令的情况下反复进入 ROM 模式

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570269/bq40z50-r1-gas-gauge-repeatedly-entering-rom-mode-without-a-command

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO


我们有一个使用 bq40z50R1的电池设计。 我们的工厂最近生产了一批24节电池。 使用 bqStudio 从.srec 文件对它们进行编程、选中了"在编程后执行"复选框。 他们故意处于完全访问模式、因为他们用于工程目的。

电池放在一旁大约3周后才再次被检查。 此时、所有这些器件的输出端都有电压、但其中大约16个不会与 bqStudio 通信。 已确定这些电池处于 ROM 模式。 我们向每个处于 ROM 模式的软件包发出了0x08命令。 所有这些文件都开始正常运行、但在第二天检查时、有几个文件再次处于 ROM 模式。

我们已经尝试了多种操作、包括重新加载.srec 文件、但其中6个包仍然返回到 ROM 模式、同时坐在工作台上、一天或两天都没有通信。 电池组从未密封过。

当这些电池未使用时、为什么它们会从正常模式恢复到 ROM 模式? 您可以建议什么来阻止这种情况发生?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    让我看看可能导致这种情况发生的原因。 您是否有 gg.csv 和 srec 文件可与我们共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很乐意将其发送给 TI 的某个人。 不是那么热衷于在公众中共享、因为需要大量的工作才能发展。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    您能给我们一个电子邮件地址、以便我们发送 gg.csv 和 srec 文件吗?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连续看门狗计时器复位会导致监测计从不匹配的 DF 校验和进入 ROM 模式。 将最大仿真迭代从50更新为30、从而解决 WDT 复位问题