This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:编程黄金学习映像后、与芯片的通信中断

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569493/bq34z100-g1-lost-communication-with-the-chip-after-programming-golden-learning-image

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我使用的是具有 BQ34Z100-G1的定制板。 该芯片运行良好、运行数月、但成功进行映像编程后完全无法连接。

我尝试了以下操作。

  • 对其重新编程、但器件仍无应答
  • 执行固件但无法执行固件-器件无应答
  • 断开蓄电池、重新连接到电路板、然后尝试上述步骤、结果仍然相同。
  • 直接发出 I2C 命令。 I2C 命令0x00:数据块0x000F I2C 命令0x64:数据块0x000F I2C 命令0x65:数据块0x0000

REG25输出稳定、没有来自 I2C 的 ACK。

我使用的是 bqStudio 的最新版本(1.3.54)、EV2300的版本为3.1r。 欢迎任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否关闭并重新打开 bqStudio? 您的电池电压是多少? TSX 引脚上是否有脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 我尝试重新打开 bqStudio、但仍然相同。
    电池标称电压为3.7V。 电流为4.2V。
    TS 引脚上没有脉冲。 它是恒定的2.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重新编程默认 SREC 器件可能处于 ROM 模式。 您编程的文件可能已损坏。 在 ROM 模式下、I2C 地址不同(不是0xAA)。