This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51020:[BQ51020] OVP EPT#39;s 条件

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51020, BQ51221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567219/bq51020-bq51020-ovp-ept-s-condition

器件型号:BQ51020
主题中讨论的其他器件: BQ51221

大家好、

您能解释 一下在 BQ51020中何时发布 OVP EPT 或条件是什么?  根据客户的说法、 在充电过程中、发送器被互接接收。

谢谢、

此致、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sam

    当 RECT 处的电压为15.V (14.6V 至15.6V 范围)时、bq51020将设置 OVP 故障。  此时、bq51020将发送 EPT04 (结束电源传输04)并开启(接地) CLAMP1和2引脚以降低电压。  当接收到 EPT04时、TX 将关闭。  TI TX 将在大约40mS 后重新启动。

    OVP 的原因可能是 RX 线圈或 RX 线圈调优。  该问题可能会在高负载到轻负载条件下发生、系统无法足够快地更改工作点以降低电压并触发 OVP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    当 RECT 处的电压低于8V 时、是否可以发送 EPT04?

    您能解释一下这个原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下注释位于 bq51221的数据表中。 它是否同样适用于 bq51020?

    - bq51221

    过压:0x04:VRECT 目标不收敛(3)
    (3)如果 RECT 引脚上的电压在64个错误数据包内未达到所需的值(通常为8V)
    启动期间(弱线圈耦合)、接收器发送 EPT-OV、发送器将关断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于非收敛条件、可能是目标电压高或目标电压低、需要注意的关键是30mS 速率下的控制错误数据包。 正常速率为250ms。
    V-RECT 目标电压将随 Vout 和输出电流的设置而变化。 8V 可以是目标电压、但也可以是其他电压。