This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3225使能引脚无效

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591750/ref3225-the-enable-pin-is-not-valid

主题中讨论的其他器件:REF3225

尊敬的、我的原理图如下所示、我希望 通过单个回跳来控制使能引脚、当使能引脚为3.3时、引脚5和6将输出2.5、但当 使能引脚为0时、  引脚5和6将输出2.5、因此我不知道原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否为我提供 REF3225引脚5/6和引脚4上电压的示波器截图?

    RE3225驱动哪种负载?

    此致、Diego Lewis