This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:用于射频收集

Guru**** 2812095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592136/bq25504-used-in-rf-harvesting

器件型号:BQ25504

大家好。 因此、我在射频收集中使用这种升压。 每当我从连接到信号发生器的整流器为升压转换器提供输入时、升压转换器都会提升电压。 但是、每当我将整流器放置在天线前面而不是使用信号发生器时、升压转换器根本不会为 Cbattery 充电、尽管整流器的电压输出高于330mV。

有人知道问题可能是什么? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghinwa、

    您说整流器的输出电压高于330mV、您确切知道电压是多少吗?

    所需的冷启动电压被列为典型值330mV、最大值450mV 充电将在该范围内的电压开始。

    -Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它大约为0.5V。我今天再次尝试了、几分钟后升压为我提供了0.426V 输出、您认为我应该等待更长时间吗? 如果我从常规电源为其提供0.5V 电压、则输出将达到3.11V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源上的 BTW 升压转换器采用3mA 输入、而在实际设置中、天线 I INPUT = 0.86mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格希纳瓦

    VSTOR 或 VBAT 上是否有负载? 如果确实如此、请尝试移除负载、以查看输出是否斜升。

    尽量让它坐很长时间。 VSTOR 电压需要达到大约1.8V 典型值(最小1.6V 和最大1.95V)、以便正常升压充电器启动。 这在数据表中被描述为 VSTOR_CHGEN 电压。

    -Joe