This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:是否仍提供电源组件的原理图审阅?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592144/lp8758-b0-do-you-still-offer-schematic-review-for-power-components

器件型号:LP8758-B0

或者这是过去的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我很乐意查看您的原理图。 在此之前、我建议您查看数据表和 EVM 指南以获取任何建议。 如果您觉得舒适、可以通过私人邮件或电子邮件发送原理图。

    -Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您提供原理图并花时间浏览我们的应用指南。 我将查看这一点、并尽快提供您的反馈。


    -Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我查看了您的原理图、在大多数情况下、一切看起来都是正确的。 尽管如此、我很好奇为什么 EN1/EN2引脚上有用于下拉电阻器的零欧姆占位器。 已经有内部下拉电阻器可被禁用和启用、它们在缺省情况下被启用。 因此、我假设您使用 i2c 来启用/禁用稳压器。 此外、我建议在每个输出轨上并联一个.1uF 电容器。 22uF 电容器可能具有较高的 ESR、您可以使用小型.1uF 电容器将其最小化。 它通常有助于改善瞬态响应。

    -Raymundo Hernandez-Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒,感谢你们的评论!