This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:基准的输出电压不正确

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592216/lm4040-n-output-voltage-of-the-reference-not-correct

器件型号:LM4040-N
主题中讨论的其他器件:TIDA-00445

您好!

    我尝试使用 LM4040BIM3-2.5生成双极电源、类似于 TIDA-00445中所述的电路、我要做的电路如下所示。

U10的输出为24V、我在空载条件下测试 D10和 D11。 现在正输出为2.62V、负输出为-2.24V。  是否有人可以告诉我电路有什么问题?

此外、如果我的探头连接反向、则2.62V 和-2.24V 是两个测量值、即 、如果我将+probe 连接到2V5P 并将-probe 连接到 GND、则为2.62V、而将-probe 连接到2V5P 和+probe 连接到 GND、则为-2.24V。 是否有人可以为我提供一些关于如何实现正确的输出电压的想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现这是一个测量问题。 如果我使用1V/div,结果是正确的,使用2V/div,结果仍然很好,但使用5V/div 得到了有线结果。 这是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    是的、这是正常的。 您可能正在使用8位示波器。 在这种情况下、当您具有5V/div 时、分辨率约为0.2V (5V*10div/2^8)、而不考虑噪声。

    此致、Diego Lewis